结果:找到"外包 接包",相关内容370条
- DC-CD12V升降压电路
- 需求,输入8-15VDC,电源随机上电、失电,频率为10-40次通断/min;输出稳定11.5V,最大电流0.3A,负载为电磁线圈,需要有续流二极管,上电失电速度在40ms内完成,空间尺寸要求,长*宽*厚28mm*25mm*25mm,需符合煤矿本质安全型等相关规定。帖子不允许有联系方式,有意者私信我。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 外包,PCB 发帖人:老李爱瞎搞 发帖时间:2023-04-16 17:26:00
- 寻《全志》芯片PCB设计
- 有个全志F1C200s芯片板子需要优化,外设的连线功能都验证可以了,但是本人是主要是做软件的,需要对走线、电源之类的帮优化一下,让板子稳定性更好一点。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 全志 PCB 外包 发帖人:Eric杨 发帖时间:2022-05-20 11:14:00
- 找人做无感无刷直流电机硬件电路设计
- 找人做无感无刷直流电机硬件电路设计,企鹅腰五陆琪琪二其叁五详聊。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:我是电小二 发帖时间:2022-05-13 15:21:00
- 硬件项目整体外包
- 目前市面上的钢瓶定位均没有定位,通过在配送工车上装GPS,来记录配送三轮车的未知。通过外挂FRID,与楼宇之间的接收器,收集钢瓶数量。我们想做的是在钢瓶手轮位置,三角阀门上方的智能定位,手轮需要承受15公斤的扭矩。同时,手轮硬件有国标文件的,不能超过国标尺寸主要应用场景是钢瓶在户外移动过程中的轨迹,以及精准定位到楼层我们需要有GPS定位、电子围栏、上传数据到IOT中台,驱动形式、通信形式【目前解决方案是电池包驱动,物联卡通信】,如果有更好、更节能的形式,钢瓶的体检周期为4年,手轮设备的驱动续航能否做到更久,或者说2年,然后快充手轮硬件需要防高温、防潮、防漏电、防爆以上是硬件设计手轮最长花瓣直...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:禾安垯科技 发帖时间:2022-03-18 14:35:00
- 建议开设外包板块
- 有些小项目直接可以在这里外包在立创eda设计pcbsmt最终客户直接拿到成品板子
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 外包 发帖人:北京老带鱼 发帖时间:2021-12-13 18:40:00
- PCB设计外包-摄像头相关
- 概况各位好,因公司业务扩展,需要增加研发项目,特此向各工程师求助。项目描述车载摄像头开发板,工程师根据提供的参考电路图,进行PCB设计。项目较多,长期合作。要求描述大多设计与摄像头有关,一般是BGA封装。体积较小,多层板,要求有一定的高速PCB设计经验。提供的可能是PDF格式参考电路图,需要重画。尽量用LCEDA,这样双方都方便查看。所设计的PCB最好能在立创打样与贴片。最好有摄像头PCB设计经验,如果能开发票最好。
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCB 外包 摄像头 发帖人:gzAnt 发帖时间:2021-03-18 09:01:00
- 扫码/刷卡付费插座开发
- 86盒子开发扫码付费插座,需要电能上报远程开关,2G或者nbiot模块插卡取电同理能做的请联系我q9436582
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,外包,接单 发帖人:万金油999 发帖时间:2020-05-23 16:45:00
- 第三方服务平台已改版到独立站点,欢迎入驻,发布项目需求
- 第三方服务平台已改版到独立站点https://fuwu.sz-jlc.com欢迎入驻嘉立创第三方服务平台新版第三方服务平台加入第三方服务平台,更便捷如果您有需求,想找人做,可直接发布需求,嘉立创众多客户中,有许多专业的工程师还可以修改自己的资料和服务项目
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 第三方服务 项目外包 外包服务 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2019-11-19 09:36:00
- 外包一个用迪文屏幕设计的上位机,通过485私有协议和驱动板和采集卡通讯
- 要求设计屏幕的UI界面,
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:雪剑冰心 发帖时间:2018-09-06 08:03:00
- 谨记!这九种单片机项目坚决不要接!(ZT)
- (以下内容来自网络,版权归属原创作者,如有侵权请告知)第一种:画大饼的项目坚决不接。有的客户会很热情的找到你,告诉你这个项目如何如何地有前途,产品研发成功了之后会有多么大的出货量,会有多么丰厚的利润,建议你一起跟他创业合作,成功了之后给你高额提成,但是产品在研发阶段要大家共患难,共同承担风险,意思是不给你一分钱的开发费,只有等他的产品卖出去之后你才会有提成收入。类似这样的客户我经常会遇到,请记住一句话,不管他们的项目前景有多么诱人,不管他们的理由是多么的充分,凡是不给开发费的客户都是“耍流氓”。工程师索要的开发费,本质上不完全是开发费,还有相当一部分是属于生活费,连生活费都不给的客户,连生活...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 外包 接包 发帖人:那林 发帖时间:2017-10-09 11:58:00
返回